结果:找到"8 bit STM8 MCU STM8L152M8T6, 16MHz, 64 kB ROM 闪存, 4 kB RAM, LQFP-80",相关内容514条
  • 串行SPINOR闪存VS并行NOR闪存
  • NOR闪存由于其可靠的数据存储而已在嵌入式设备中广泛使用了很长时间。对于某些低功耗应用,串行SPINOR闪存变得比并行NOR闪存设备更受欢迎。与串行SPINOR闪存相比,并行NOR闪存具有并行性,因此吞吐量更高。但是随着串行SPINOR闪存设备中多通道(2-8条并行数据线)支持的出现,它现在在低功耗设备中变得越来越流行。这些闪存设备主要用于嵌入式系统中以存储引导代码,有时还用作存储元素。这些引导设备使用就地执行(在此称为XIP)方法来执行本机存储设备中的代码。XIP方法与代码在执行之前首先从其起始位置移动的方法形成对比。由于无需在执行之前移动代码,XIP方法通常会减少所需的内存组件数量并缩短...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 串行SPI NOR,并行NOR,NOR 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-01 17:29:00
  • 如何使FRAMMCU速度更快所需功耗最低
  • 采用FRAM的MCU为何就能具有诸多优势呢?举例说明:TI做了一个实验,如果要写13Kbps的数据到DRAM里需要花1秒时间,大约要用2200uA的功耗去做写的功能,但如果用FRAM来做只要10ms、9uA就可以把数据写完。通过比较可以看到,如果要写很多数据到Flash等传统存储器里,FRAM速度会更快而所需功耗却最低。从擦写数据次数来看,一般存储器写一万来次就到了极限,可FRAM可以在写了10次方后仍可继续进行擦写操作。由于FRAM速度和SDRAM写的速度差不多相同,在整个MCU架构里,TI做了整体化的类选,就是说放16个FRAM在1个MCU里,这时候FRAM可以当SDRAM使用,也可以充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,MCU,储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-30 17:26:00
  • 新兴存储器铁电RAM嵌入式应用
  • 存储器IC市场一直是动态的,但是随着边缘计算,人工智能(AI),5G和自动驾驶的兴起,对存储器技术的需求正在不断扩大和发展。由于持续的大流行,使工作和商业领域发生了巨大变化,而存储器行业比以往任何时候都面临着更多的挑战,无法一次解决。着眼于多样化内存技术的发展以及推动其发展的因素。内存技术的进步反映了数据的爆炸性增长,并且越来越需要将处理移向数据。内存和存储技术处于并行轨道,更多的工作负载在内存中处理。新兴存储器是铁电RAM(FRAM),它使用铁电代替介电层来实现非易失性。虽然制造步骤类似于DRAM,但FRAM功能更像闪存。FRAM存储器可以说是最成功的新兴存储器,因为它已在嵌入式应用程序中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 铁电RAM,新兴储器,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-20 14:03:00
  • 汽车应用中具有耐久性的赛普拉斯NOR闪存Semper系列
  • 赛普拉斯NOR闪存首款经过架构设计并满足汽车行业用于构建故障安全嵌入式汽车系统的ISO26262功能安全标准的存储器。在汽车应用中常见的极端温度下具有出色的耐久性和数据保留能力。汽车的安全标准是构建新的NOR闪存架构的关键驱动力。赛普拉斯能够凭借其MCU和SOC专业知识与众不同。即时能力至关重要,因为现在每辆汽车都至少具有用于ADAS的后视摄像头-组合仪表的快速启动要求一直是赛普拉斯Hyperbus技术的关键市场。不仅需要NOR闪光灯的组合仪表和照相机。赛普拉斯还将动力总成,发动机控制装置和底盘控制装置视为一个巨大的市场,并且由于高温,可靠性至关重要,因此NOR闪存成为首选技术。Semper...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯NOR,NOR,NOR flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-03 16:51:00
  • NOR闪存开始汽车领域的发展
  • 随着汽车变得越来越智能,并需要更多的存储空间,很多技术都在为驾驶员的座位而折腾,但是可以肯定地说,NOR闪光灯至少可以使用shot弹枪。凭借其可编程能力,NOR闪存在许多应用中是EEPROM的后继产品,它在需要快速,非易失性存储器的应用领域(包括通信,工业和汽车应用)中找到了新的机遇。当然由于自动驾驶汽车的发展,后者受到了广泛的关注。NOR闪存在无线电中起步-不需要大量内存的汽车应用。但是在过去的十年中,远程信息处理以及中控台的所有功能都提高了对内存的需求。今天如果没有数字显示屏,您将无法出售汽车。集群不需要12兆位,甚至需要1千兆位,而不是需要1兆SPINOR闪存的无线电。在高性能系统中,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NOR,SPI NOR,非易失性储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-27 14:48:00
  • ISSI为汽车和工业市场推出符合AEC-Q100要求的512MbSPINOR闪存
  • ISSI是一家无晶圆厂的半导体公司,为以下主要市场设计开发和销售高性能集成电路:汽车和通信,工业和医疗以及数字消费者。ISSI的主要产品是SRAM,DRAM存储,包括NOR闪存,NAND闪存和托管NAND解决方案(eMMC)的闪存,以及模拟和混合信号集成电路。ISSI代理宇芯电子提供高质量的半导体产品,一直是致力于存储器产品的长期供应商。并为客户提供技术及产品应用解决方案等。对ISSI汽车级512Mb串行(SPI)NOR闪存产品支持-40C至125C的宽工作温度范围,使其非常适合下一代汽车,工业和物联网(IoT)应用。512MbSPINOR器件超出了AECQ100的要求,并已准备就绪,可用于...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SPI NOR,ISSI,512Mb SPI NOR,NOR,汽车电子 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-24 14:22:00
  • 有大神吗?帮我看看这个AVR的最小系统是否可行?
  • 新手,想用AT90USB1286做套自己的键盘,但网上找不到相关的的外围电路资料,只能东一个西一个地的凑了套原理图。这两天尝试按照这个接线,但是USB接入后,芯片几秒就烫得不行了。。。(先后买了7块芯片,有3个已经发烫过了,也不知道好坏。)于是不敢再试,有大神帮忙,看看有什么问题能纠正一下吗?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AT90usb128/64 AVR 发帖人:lightmagic 发帖时间:2018-10-15 22:45:00
  • STMicroelectronicsSTM8L152M8T6
  • TheSTM8L152M8T6isa8-bit,64kBflashand4kBRAMmicrocontroller,availableinsurfacemountLQFP-80package.Features:Operatingconditions:Operatingpowersupply:1.65to3.6V(withoutBOR),1.8to3.6V(withBOR)Temp.range:?40to85,105or125°CLowpowerfeatures:5lowpowermodes:Wait,Lowpowerrun(5.9μA),Lowpowerwait(3μA),Active-ha...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 8 bit STM8 MCU STM8L152M8T6, 16MHz, 64 kB ROM , 4 kB RAM, LQFP-80 发帖人:FREEDOM 发帖时间:2017-10-31 14:40:00
  • 望穿秋水的stm8s001终于上线咯!
  • "望穿她盈盈秋水,蹙损他淡淡春山"ST历史上,价格最低的8-PinMCUstm8s001上线咯!预计国庆放假回来后到货1500PCS初步价格有点高,尝鲜版~先给大家测试和品味一下明年超大批量上市后,应该比STM8s003F3更便宜~抢购热线:http://www.szlcsc.com/product/details_143654.html以下是STM8S001的主要特性:(最高工作温度+125度)
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: stm8 stm8s001 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-20 22:05:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: